结果:找到"物理 科普",相关内容861条
- 铺铜功能疑问
- 专业版如果要实现大面积铺铜,有规则的图案,比如扇形,各铺铜区间加元器件焊盘,铺铜区当导线使用,该怎么操作?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 普通 发帖人:Cogae 发帖时间:2022-08-12 22:55:00
- 赛普拉斯的65nmSRAM与ASIC/FPGA/控制器的接口
- 赛普拉斯瞄准的市场增长速度要快于包括汽车,工业和消费电子市场任内的半导体行业。在安全无线技术,连同MCU,存储器,模拟IC和USB控制器,为物联网领域提供了明显的竞争优势,并在新兴市场(包括联网设备和自动驾驶汽车)上实现了飞跃。cypress代理宇芯电子支持提供驱动、例程以及必要的FAE支持等产品服务。系统设计人员可以使用ERR引脚来监视SRAM中数据的完整性。由于仅当SRAM检测到并纠正了一位错误时才声明ERR信号,因此建议弱下拉该信号以避免在写操作期间或SRAM被禁用时出现中间电压电平。在写周期或芯片禁用周期中,ERR引脚处于HI-Z状态。1、连接ERR引脚无需ERR引脚的赛普拉斯SRA...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 赛普拉斯SRAM,SRAM,CYPRESS 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-10-13 16:12:00
- 物理传感器的概念、种类及应用
- 物理传感器的概念 物理传感器是检测物理量的传感器。它是利用某些物理效应,把被测量的物理量转化成为便于处理的能量形式的信号的装置。其输出的信号和输入的信号有确定的关系。主要的物理传感器有光电式传感器、压电传感器、压阻式传感器、电磁式传感器、热电式传感器、光导纤维传感器等。作为例子,让我们看看比较常用的光电式传感器。这种传感器把光信号转换成为电信号,它直接检测来自物体的辐射信息,也可以转换其他物理量成为光信号。其主要的原理是光电效应:当光照射到物质上的时候,物质上的电效应发生改变,这里的电效应包括电子发射、电导率和电位电流等。显然,能够容易产生这样效应的器件成为光电式传感器的主要部件,比如...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物理传感器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-07-01 15:30:00
- 科技杂谈2。逼人发疯的PID
- 本次还是延续以往的DIY风格,来给大家科普一下PID的知识》》》》》》》首先申明一个关键点,PID调整是普遍应用在自动控制领域的一种调整方法,举个栗子,如果机器在自动控制过程当中偏离了设定的轨道(或其他规定好的部分)想要使它自动调整回原来的状态,就必须给相应动力机构一个调整量,关于这个调整量,有人可能认为只要调整变化的量就好了啊,变多少调整多少呗,但很遗憾这样是绝对不可能成功的。。。。。机器会疯狂的抽搐。。。。。。。。于是,在一般的调整(又称比例调整,既是P调整)之上,添加了I(积分)和D(微分)调整在产生一个变化量的同时,在变化量上取一个比例P调整,对所有的变化量求积分,得到变化总量,加入...
- 所属专栏: 技术交流 标签: DIY 科普 PID 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-02-08 13:15:00
- 科技小知识2.电脑简单故障排查
- 本帖对于一些电脑的常用问题进行总结,另外本帖改编自笔者当天的亲身经历。。。。。。废话不多说上正文。。。。。。1.黑屏1.线没插好2.显卡坏了3.内存没插好或干脆没插(主要原因)2.卡在开机页面1.硬盘坏了或没插硬盘线或没插硬盘电源线(见得太多了。。。)2.主板芯片组过热(少见,多发于老主板或二手货,笔者今天就比较倒霉。。。换了芯片组的硅脂。。。。)3.蓝屏换硅脂,检查散热,出现此问题一般都是CPU过热了(重点)4.电源不足会导致的问题这个问题就比较宽泛了,轻则根本开不开机,重则开机之后启动不正常,有让主板变砖的可能总之一切看起来不太正常的问题几乎全是电源问题,不要贪小便宜,会吃大亏的。好电源...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 科普 电脑 DIY 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-01-23 11:42:00
- 科技小知识1.如何分辨各种机械硬盘
- 在机械硬盘的选购中,我们常常遇见红盘,蓝盘,绿盘,紫盘,黑盘等等不同的盘种类,那么它们互相之间又有什么区别呢?今天就让我们了解一下各种盘的区别。我们按照一般的用户需求来讲解。1.蓝盘蓝盘的特点是性能较强,价格较低,性价比高,适合一般的家庭用户。带缓存,速度不至于太慢,家用首选。2.绿盘。 绿盘特点是功耗低,安全,环保,价格低廉容量大,缺点也显而易见,性能太低,只能适合做存储盘。家用购买不宜使用绿盘做主存储盘,推荐买两块组阵列做副存储盘用,存电影等资源。3.黑盘。黑盘的特点是高性能,大缓存,速度快,但是价格昂贵,主要用于企业级用户,比如企业的服务器和追求高性能的游戏玩家。一般家用的话就以黑盘...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 科普 电脑 DIY 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-01-22 11:13:00
- 超低功耗、2.3V~3.6V宽压、擦除读写速度超快的低成本NorFlash,
- 普冉半导体(上海)有限公司是专注于汽车、工业及消费类应用的非易失性中小容量存储器、高安全存储器的无自有晶圆厂半导体设计公司。以下是性能对比,从功耗性能、擦除读写速度均比较优4MbitP25Q40Hhttp://item.szlcsc.com/239289.html
- 所属专栏: 代售推荐 标签: Nor Flash 普冉 华邦 GD 发帖人:小芯工匠 发帖时间:2018-06-14 00:04:00
- 现实世界有哪些大Bug?【微小说转载,上帝VS科学家】
- 人类一开始思考,上帝就开始忙活了。。。。“妈的!一个叫伽利略的傻B发明了望远镜!旧的恒星天2D贴图不能用了!3D太阳系今晚黄昏前必须上线!米迦勒!木星的贴图画好了吗?!”“还没有!我还在做土星,土星环的模具有问题!内外环缝隙太大装不上去啊!”“那就把环分成几个凑活一下,吃晚饭前一定要把木星的贴图弄上去!注意要贴整齐,千万不要有气泡,不然没法解释为什么我的造物是不完美的。”“小心!!”“哦不!法厄同碎了!完蛋了!我该怎么解释!开普勒说木星和火星间该有一颗行星的!”“就。。。撒一圈在轨道上,说。。。说是小行星群,被土星和木星的潮汐扯碎了。。。”“没办法了。。。就这么干吧。。。”“打起精神来!我的...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 物理 发帖人:立创小编 发帖时间:2017-10-30 11:28:00
- 史上最强物理学科普!!!【完整版,长文,附全球最前沿实验室多图】
- 备注:本文由“中科院物理所”整理采编,由“撕蛋”完成学术文献、原理模型、视频资料、动态展示等信息整理。感谢原作者!“唯有宇宙和人类的愚蠢是永恒的”这是关于物理学的最强科普(完整版)本文素材主要摘录自加来道雄的《Hypersapce》和丘成桐的《TheShapeofInnerSpace》。凭籍本文,回顾一下两百年来的科学史,看看那些代表着人类最高心智的数学家、物理学家们前仆后继探究宇宙本源的奇妙历程,并向他们致以最崇高的敬意!《Hypersapce》和《TheShapeofInnerSpace》这是一部壮丽的物理史诗,这是一串光耀后世的姓名。他们是:牛顿,高斯,黎曼,麦克斯韦尔,爱因斯坦,杨振...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 物理 科普 发帖人:立创小编 发帖时间:2017-09-28 14:12:00
- 增值税普通发票的问题
- 增值税普通发票国家已经通知7月1好要提供税号了,必须打上去LC和JLC的系统什么时候能加上去呢?要不然没法报销
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 增值税 普通发票 发帖人:osli 发帖时间:2017-06-17 11:45:00
返回